结果:找到"千兆光模块 深圳光博会 CIOE 万兆电口光模块",相关内容1000条
  • 你想要的10GSFP+光模块大全都在这里
  • 10GSFP+光模块被广泛应用于10G以太网中,在下一代移动网络、固定接入网、城域网、以及数据中心等领域非常常见。下面易天光通信(ETU-LINK)就为大家一一盘点下10GSFP+光模块都有哪些吧。一、10GSFP+双纤光模块10GSFP+双纤光模块是一种常规的光模块,有两个LC光纤接口,传输距离最远可达100公里,常用的10GSFP+双纤光模块有10GSFP+SR、10GSFP+LR,其中10GSFP+SR的传输距离为300米,10GSFP+LR的传输距离为10公里。光模块店铺:shop1458197280610.1688.com二、10GSFP+单纤光模块10GSFP+BiDi光模块采用...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 10G SFP+ 发帖人:光纤模块 发帖时间:2021-08-12 18:25:00
  • SFP+光模块如何与万兆交换机搭配使用
  • 在当今互联网时代,企业网络部署、数据中心建设都离不开光模块与交换机。光模块主要是用来将电信号与光信号进行转换,而交换机则是对光电信号起到转发作用。在众多光模块中,SFP+光模块是目前被应用的最多的光模块之一,在与交换机搭配使用时采用不同的连接方式可实现不同的网络需求。接下来,易天光通信(ETU-LINK)将给大家介绍下SFP+光模块的概念、种类以及搭配应用。SFP+光模块是什么?SFP+光模块是属于SFP光模块中的一种10G光纤模块,它独立于通信协议。一般与交换机、光纤路由器、光纤网卡等相连接,被应用在10Gbps以太网以及8.5Gbps光纤通道系统中,能满足数据中心更高的速率需求,实现数据...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SFP+ 交换机 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-15 09:24:00
  • 「ETU-LINK」SFP+10G-SR万兆多模光模块技术参数
  • 今天给大家分享易天光通信一款10G多模光模块产品的技术参数,这个10g万兆光模块的传输波长为850nm,最大传输距离可达300m。关于10GSFP+850nm300MLCDDM光模块基本参数关于产品兼容性和质保ETU-LINK10G万兆多模光模块技术参数外观尺寸特征可热插拔SFP+封装/双LC接口支持300m传输距离数字诊断功能可选/金属外壳封装降低电磁干扰遵循SFP+MSA协议符合SDH/SONET传输标准符合IEEE802.3以太网标准3.3V单电源供电低功耗数字诊断监测:内部校准或外部校准符合RoHS工作温度:商业级:0to+70°C应用范围数据中心,基站,城域网,局域网,存储网络,光...
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: SFP 10G 发帖人:etulink 发帖时间:2018-08-21 18:20:00
  • 易天与您相约深圳光博会CIOE
  • 继亚洲通讯展之后,易天光通信又将迎来2018年的第三个展会---中国国际光电博览会(简称CIOE),CIOE是具规模及影响力的光电产业综合性展会,覆盖光通信、激光、红外、精密光学、光电创新、军民融合、光电传感、数据中心等光电产业链版块。深圳易天光通信作为光通信行业的后起之秀,希望借助这个行业交流机会与业内精英共同探讨学习!参展信息:【展出时间】2018年9月5日-8日【展出地点】深圳会展中心【展位号】1F03易天希望借助这个平台,通过产品展示和技术交流,可以帮助客户更好的开拓通信行业特别是光模块产品的市场,同时易天凭借着通信领域的深厚经验,可以为客户提供创新的网络传输解决方案。随着速率的不断...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: CIOE 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-07-31 18:19:00
  • 讲解25GSFP28光模块的优势及特征
  • 25GSFP28光模块就是传输速率是25Gbps的模块,25G光模块的出现在一定程度上弥补了高速率光模块价格过高、功耗过大,而10G光模块速率又不能满足用户需求的缺陷。市场上常见的25GSFP28光模块有哪几种呢?下面易天光通信将给大家做详细的介绍。25GSFP28光模块主要用于数据中心服务器和交换机的互连,是一个具有多种优势的新型以太网标准,它由IEEE802.3工作组于2014年7月提出,并在2016年6月全部修订完毕。25G以太网技术为数据中心带来的最大的优势是能够将带宽和端口密度最大化,并且它也能采用25Gb/s的单通道物理层技术实现100Gb的数据传输,并且它能够提供最节能的方式来...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 25G SFP28 10G 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-17 17:18:00
  • 易天光通信可提供哪些RJ45电口模块?
  • 电口模块也叫光电转换模块、光口转电口模块,它是一种支持热插拔模块、封装形式是SFP和SFP+,连接器类型都是RJ45。根据速率的不同可以分为:1000M、自适应10/100/1000M、自适应10/100M和10GSFP+电口模块。易天(ETU-LINK)千兆电口模块的特征可热插拔SFP封装/RJ45接口支持100m传输距离数字诊断功能可选/金属外壳封装降低电磁干扰遵循SFPMSA协议符合SDH/SONET传输标准符合IEEE802.3以太网标准3.3V单电源供电数字诊断监测:内部校准或外部校准符合RoHS工作温度:商业级:0to+70°C;工业级:-40to+85°C易天光通信(ETU-L...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: SFP+ 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-03 17:23:00
  • 思科GLC-T、GLC-TE和SFP-GE-T三者有何区别?
  • 思科GLC-T、GLC-TE与SFP-GE-T光模块都是千兆电口光模块、都具有RJ45接口、传输距离都是100m,是数据中心、接入网、存储区域网等应用中一种节省成本的千兆以太网连接解决方案,因此这三种型号的光模块常常会让人难以区分,下面我们就将这三种光模块做一个简单对比,看看它们究竟有什么区别?GLC-T、GLC-TE与SFP-GE-T光模块参数以上表中我们可以看出GLC-T光模块在工作温度上和后两者是不一样的,GLC-TE光模块可以作为GLC-T光模块的取代品;SFP-GE-T光模块具有前两者都没有的NEBS3ESD功能。NEBS3ESD是什么意思?NEBS是网络设备建筑系统的缩写,是构建...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 思科 SFP-GE-T 思科 发帖人:etulink 发帖时间:2018-06-29 11:03:00
  • 关于ETU-LINKSFP1.25G160km千兆单模光模块的基本参数
  • 关于易天1.25GSFP1550nm160KM千兆单模双纤光模块的基本参数光模块参数封装形式:SFP速率:1.25G中心波长:1550nm传输距离:160KM接口:LC传输介质:单模DDM:带DDM产地:深圳地址:深圳市龙华新区清泉路金博龙工业园C栋4楼产品详情型号:ES5512-3LCD160描述:SFP1.25Gbps160KM千兆单模光模块特征:可热插拔SFP封装/双LC接口支持160KM传输距离数字诊断功能可选/金属外壳封装降低电磁干扰遵循SFPMSA协议符合SDH/SONET传输标准符合IEEE802.3以太网标准3.3V单电源供电数字诊断监测:内部校准或外部校准符合RoHS工作温...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-05-08 18:54:00
  • SFP光模块专题:如何使用衰减器测试千兆单模光纤模块
  • 光纤模块在光缆上的传输是通过光纤模块上的一对OXA.即光纤发射器(TOXA)和光纤接收器(ROXA)两部分完成的。  TOSA在设计上具有最大的发射光功率,ROXA在设计上同样具有一定的光信号灵敏度接收范围。特别提出的是,ROXA的信号接收范围是一定的,信号过小检测不到,过高则导致ROXA光饱和,器件无损失效。  由于LX、ZX、XD光纤模块是专为长距离光缆传输设计的,因此发射器的发射功率相比较于多模模块要高得多,特别是XD、ZX、EX更为突出。因此单模光纤的连接测试与多模模块有所不同。ETU-LINK  单模光纤模块在使用跳线做近距离(本地)测试时,须通过在光纤线路中增加足够大的衰减器来保...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SFP 发帖人:etulink 发帖时间:2018-05-04 15:25:00
  • 【知识百科】DWDM光模块有哪些分类?有什么优势?应用在哪些方面?
  • DWDM(DenseWavelengthDivisionMultiplexing)就是所谓密集波分复用技术,指的是一种光纤数据传输技术,这一技术利用激光的波长按照比特位并行传输或者字符串行传输方式在光纤内传送数据,而DWDM光模块正是结合了这种技术的光模块,它有40个常用通道可以选择。广泛应用于通信网络的不同领域,包括远距离骨干网、城域网(MAN)、居民接入网和局域网(LAN)等,今天我们将会一起分享学习DWDM光模块的相关知识。什么是DWDM光模块?DWDM光模块属于波分复用技术,使用不同的波长将多个光信号复用进一根光纤内,该操作无需消耗任何功率。DWDM光模块的通道间隔较小、需要额外的波...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: DWDM 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-26 16:24:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: